STMicroelectronics VL53L1X ToF接近传感器在贸泽开售
拥有无与伦比的测距速度和可靠性
2018年5月30日 - 最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser
Electronics) 即日起开始分销STMicroelectronics
(ST) VL53L1X飞行时间
(ToF) 接近传感器。ST FlightSense™系列产品VL53L1X是市面上最快的微型ToF传感器,测距精度达4米,频率最高达50 Hz。
贸泽备货的ST VL53L1X ToF接近传感器是一体式微型模块,集成了940 nm激光驱动器和发射器,以及单光子雪崩二极管 (SPAD) 光电探测器阵列,拥有无与伦比的测距速度和可靠性。VL53L1X具有27度的典型视角 (FoV),通过设置SPAD阵列上的感兴趣区域 (ROI) 可以减小FoV,支持主机多区域操作控制。
VL53L1X接近传感器采用单电源和I2C接口,并且引脚与ST上一代VL53L0X传感器兼容,方便用户轻松升级现有产品。此款通用型传感器支持激光辅助自动对焦和视频焦点跟踪辅助,适用于各种应用,包括个人电脑、物联网 (IoT) 设备、智能售货机、智能照明、服务机器人和无人机。
VL53L1X传感器还具有配套的X-NUCLEO-53L1A1扩展板和P-NUCLEO-53L1A1评估套件。适用于ST Nucleo STM32开发板的X-NUCLEO-53L1A1扩展板搭载了2个VL53L1X分线板、1个玻璃盖板和3个不同高度的垫片,能够尽可能模拟最终应用环境。P-NUCLEO-53L1A1评估套件不仅包含X-NUCLEO-53L1A1的所有内容,还包含一个STM32F401RE Nucleo板,为用户运用任何STM32微控制器进行产品创意和原型开发提供了一种低成本且灵活的方式。
更多详情,敬请访问www.mouser.com/stm-tof-proximity-sensor。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的22个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球170个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com